公開日:2018年02月28日
よくあるご質問(FAQ)
目次
Q.ソフトウェア(EPU-COM)にて、通信ポートが表示されません。
Q.通信方式は何ですか?
Q.通信距離はどの程度ですか?
Q.どのぐらいの力で回せますか?
Q.電波法は問題ありませんか?
Q.海外へ輸出できますか?
Q.現在位置はどうやって知りますか?
Q.原点はどうやって決めるのですか?
Q.電源を切っても現在位置を保持していますか?
Q.電源は何Vですか?
Q.必要な電流は何Aですか?
Q.モータは何を使っていますか?
Q.防水・防塵に対応していますか?
Q.寿命はどれぐらいですか?
Q.商品保証はありますか?
Q.ソフトウェア(EPU-COM)にて、通信ポートが表示されません。
送受信機のドライバが正しくインストールされているか確認してください。
送受信機の仮想COMポート(VCP)ドライバはインターネットに接続されていないとインストールできない場合があります。
FTDI社のVCPドライバを以下のサイトからダウンロードしてPCにインストールしてください。
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Q.通信方式は何ですか?
免許不要で使用できる2.4GHz帯の無線通信になります。
技術基準適合認証を受けた無線モジュールを内蔵しています。
Q.通信距離はどの程度ですか?
無線モジュールの参考値は屋内60m/屋外1200mとなります。
遮蔽物や周囲の無線環境が影響するため、お客さまのご使用環境によって異なります
Q.どのぐらいの力で回せますか?
EPU自体の回転トルクは0.765N・mです。
例としてΦ150程度のハンドルを1kgの力で回す力を発生させることができます。
Q.電波法は問題ありませんか?
国内の電波法に適合した無線モジュールを採用していますので問題ありません。
Q.海外へ輸出できますか?
海外への輸出は不可となります。
海外にも日本の電波法に相当する法律がありますが、当社では日本の電波法のみ対応しており、海外は各国の法令に従ってお客さまにてご確認いただく必要があります。
Q.現在位置はどうやって知りますか?
EPUのモータにエンコーダがありますので、回転[°]を送りねじリード[mm]で直動換算して現在位置を[mm]表示しています。
Q.原点はどうやって決めるのですか?
任意の場所をPCソフトウェア上で原点に設定します。
Q.電源を切っても現在位置を保持していますか?
現在位置はメモリ上に位置情報を保持しているので、電源を切っても再開時は同じ位置情報で起動します。
ただし、停電中に外部から出力軸を回された場合は現在位置がずれますので原点位置を再定義する必要があります。
Q.電源は何Vですか?
DC24V±10%です。
Q.必要な電流は何Aですか?
最大消費電流は1Aとなります。
待機時電流は20mAとなります。
Q.モータは何を使っていますか?
DCギヤードモータです。
Q.防水・防塵に対応していますか?
EPU200はIP65に対応しています。
IP65:完全な防塵構造・水の直接噴流に有害な影響を受けない
※EPU-100はIP規格には対応していません。
Q.寿命はどれぐらいですか?
寿命は実働300時間です。
Q.商品保証はありますか?
メーカー保証は1年間です。