生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
半導体製造装置の真空環境について【第2回】半導体製造装置の多くに真空技術が使われています。 真空はすべての装置で必要というわけではなく、主にプラズマや電子ビームを使用する装置で必要になります。 第2回は、そんな真空環境での使用に最適なNBK商品を紹介します!2026年07月06日 time >
半導体製造装置の多くに真空技術が使われています。 真空はすべての装置で必要というわけではなく、主にプラズマや電子ビームを使用する装置で必要になります。 第2回は、そんな真空環境での使用に最適なNBK商品を紹介します!
2026年07月06日 time >
ヒートサイクルとは【第7回】多くの半導体製造装置で課題となっているヒートサイクルについて解説しています。耐熱・かじり防止などの課題をさまざまな商品で解決します! 2026年05月26日 time >
多くの半導体製造装置で課題となっているヒートサイクルについて解説しています。耐熱・かじり防止などの課題をさまざまな商品で解決します!
2026年05月26日 time >
半導体製造装置の部品の脱落防止について【第9回】装置の組立時やメンテナンス時に、ねじや座金の脱落でお困りではありませんか? 部品の脱落防止に使える商品を紹介します! 2026年04月01日 time >
装置の組立時やメンテナンス時に、ねじや座金の脱落でお困りではありませんか? 部品の脱落防止に使える商品を紹介します!
2026年04月01日 time >
半導体業界とNBK【第1回】世界で飛躍的な成長を続ける半導体、そこには同じように成長を続ける半導体製造装置の存在があります。 NBKはその半導体製造装置向けの商品を長年、開発・販売してきました。 第1回は、半導体業界の動向と、NBKの取り組みについて紹介します!2025年11月25日 time >
世界で飛躍的な成長を続ける半導体、そこには同じように成長を続ける半導体製造装置の存在があります。 NBKはその半導体製造装置向けの商品を長年、開発・販売してきました。 第1回は、半導体業界の動向と、NBKの取り組みについて紹介します!
2025年11月25日 time >
電子ビーム(電子線)・イオンを用いた半導体製造装置【第4回】半導体製造装置の中には、電子ビームやイオンを使用する装置があります。 第4回は、そんな電子ビームやイオン周辺の使用に最適な、非磁性の商品を紹介します!2025年06月24日 time >
半導体製造装置の中には、電子ビームやイオンを使用する装置があります。 第4回は、そんな電子ビームやイオン周辺の使用に最適な、非磁性の商品を紹介します!
2025年06月24日 time >
半導体製造におけるスループット向上について【第10回】 スループット向上のための、搬送スピードの向上や、装置の小型化、メンテナンス時間の短縮に役立つ商品を紹介しています。2025年06月24日 time >
スループット向上のための、搬送スピードの向上や、装置の小型化、メンテナンス時間の短縮に役立つ商品を紹介しています。
半導体製造装置に最適な部品を多数ラインアップ【各種証明書・chemSHERPA®対応】業界トレンドの解説から、実際に半導体製造装置メーカのみなさまの課題を解決した事例を装置・製造工程・環境別に紹介しています。2025年04月22日 time >
業界トレンドの解説から、実際に半導体製造装置メーカのみなさまの課題を解決した事例を装置・製造工程・環境別に紹介しています。
2025年04月22日 time >
装置外装部の課題を解決する【第6回】半導体製造装置外装部でご使用いただいているNBK商品を、さまざまな課題を解決した事例とともに紹介します! 2025年02月20日 time >
半導体製造装置外装部でご使用いただいているNBK商品を、さまざまな課題を解決した事例とともに紹介します!
2025年02月20日 time >
SEMI規格とは【第8回】SEMI規格について解説しています! NBKにはSEMI規格準拠商品があり、用途にあわせてご選定いただけます。 2024年12月10日 time >
SEMI規格について解説しています! NBKにはSEMI規格準拠商品があり、用途にあわせてご選定いただけます。
2024年12月10日 time >
プロセスガス・ウェハ洗浄液とは【第3回】半導体製造工程では、プロセスガスと呼ばれる特殊なガスや、不純物を取り除くための洗浄液が使われています。 第3回は、そんなプロセスガスや、ウェハ洗浄液がかかる環境での使用に最適なNBK商品を紹介します!2024年10月07日 time >
半導体製造工程では、プロセスガスと呼ばれる特殊なガスや、不純物を取り除くための洗浄液が使われています。 第3回は、そんなプロセスガスや、ウェハ洗浄液がかかる環境での使用に最適なNBK商品を紹介します!
2024年10月07日 time >
装置内部の課題を解決する【第5回】第5回は、半導体製造装置内部でご使用いただいているNBK商品を、真空・耐熱・絶縁などのさまざまな課題を解決した事例とともに紹介します! 2024年02月05日 time >
第5回は、半導体製造装置内部でご使用いただいているNBK商品を、真空・耐熱・絶縁などのさまざまな課題を解決した事例とともに紹介します!
2024年02月05日 time >
新規保存