公開日:2026年08月17日
機械・装置の状態を手元で確認できるようにしたい【作業性向上・作業工数削減】
機械・装置の状態が表示可能なスイッチボックスがあります
装置の状態確認を表示灯で行っている場合、作業位置によっては表示灯が見えにくく、確認作業に手間がかかることがあります。NBKのスイッチボックスは、最大7色に発光するLEDライトを搭載し、装置・ロボットの状態を手元でも確認できます。
表示灯を見上げる手間を減らし、状態確認のしやすさと作業性向上に貢献します。

推奨ページ
スイッチボックス
課題・事例
生産性・作業性向上
安全対策・予防措置
カスタマイズ
機能美・デザイン
自動化・ロボット・電動化
作業性・メンテナンス
設計工数削減
工作機械
課題解決事例集
自動化ソリューション

.jpg?awscf_publishdate=201511303613)