公開日:2026年08月17日

ワークの反転工程を簡略化したい【自動化・ロボット】

このエントリーをはてなブックマークに追加

ロボットでワークを把持したまま回転できる部品があります

加工後のワークをロボットで取り出し、反対面の加工に向けてワークの姿勢を変更する際には、反転工程として反転台を含めた工程設計が必要となります。 そのため、設備を設置するスペースの確保、搬送設計、動作プログラムの作成など、設計工数の増加や工程の複雑化が課題となります。
NBKのスイベルジョーは、ワークを把持したまま90°・180°回転が可能。 ワークを反転する専用工程が不要となるため、工程を簡略化できます。 さらに、工程削減により搬送時間や待機時間も短縮され、サイクルタイム短縮にもつながります。


ワークの反転

おすすめ商品

スイベルジョー

 

SBZ

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 自動化・ロボット・電動化 課題解決事例集 グリッパ・ロボットスタンド
このエントリーをはてなブックマークに追加