公開日:2022年01月28日 更新日:2022年06月09日

Oリング自動組みつけユニット

このエントリーをはてなブックマークに追加
Oリングをワークに自動で組みつける装置です。
手動でのOリング組みつけの手間や組みつけ装置設計の手間を削減。品質の安定化も可能です。

あなたの現場で自動化を実現できそうか?
まずは以下よりスペックを確認してみてください。


NBKのOリング自動組みつけユニットの特長

・内径4~150mmのOリングに対応
・外径組みつけに対応しています




Oリング組みつけユニットの動きを動画で見る

単体の動きと、パーツフィーダを使用した導入事例を動画で解説しています。


NBKのOリング自動組みつけユニット導入事例

Oリングの組みつけを内製機械で行なっていたX社では、リングの伸ばしすぎによる取りつけミスや、故障時のタイムロス、設計負担の大きさに悩んでいました。 内製機械からの置き換えでNBKのOリング自動組みつけユニットを導入した結果、組みつけ精度が向上し、 品質の安定化と、作業時間の短縮を実現できました。


あなたの現場で自動化を実現できそうか?
まずは以下よりスペックを確認してみてください。


課題・事例 使用方法 生産性・作業性向上 自動化・ロボット・電動化 自動車製造工程 FA機器 動画ライブラリ グリッパ・ロボットスタンド
このエントリーをはてなブックマークに追加