公開日:2020年05月10日

アセンブリを自動化したい【自動化・ロボット・電動化】

このエントリーをはてなブックマークに追加

ロングストロークタイプのIO-Link対応電動グリッパがあります

ロングストロークタイプの電動グリッパがあります。最大32種類のパラメータ(把持力・位置・スピード)を登録できるため、さまざまな大きさ・重量のワークを、ツールチェンジなしでハンドリングできます。さらに、IO-Linkで制御端末とグリッパを双方向通信することで、迅速なエラー対応や予兆保全が可能です。


31-01

推奨商品

IO-Link対応電動グリッパ  GEH6000IL シリーズ

31-02

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 自動化・ロボット・電動化 工作機械 自動車製造工程 FA機器 課題解決事例集 グリッパ・ロボットスタンド
このエントリーをはてなブックマークに追加