公開日:2023年02月15日
工作機械内に組み込める小型グリッパが欲しい【工作機械】【装置内でのワーク把持】
お客さまの声
内部に多関節ロボットを組み込んだ工作機械を開発・製造しています。
ロボットに取りつけるグリッパとして、装置内に組み込める小型のものを検討中です。
さらに条件として、機械の稼働効率向上のためグリッパのメンテナンス時間を極力短縮できること、ミストが舞いクーラントがかかる環境のため高いIPを備えていること、と制約が厳しく、条件を満たすグリッパが見つからず困っています。
さらに条件として、機械の稼働効率向上のためグリッパのメンテナンス時間を極力短縮できること、ミストが舞いクーラントがかかる環境のため高いIPを備えていること、と制約が厳しく、条件を満たすグリッパが見つからず困っています。
これで解決
小型で高IPかつ長寿命を全て満たすグリッパを選定!
導入結果過酷な環境下での使用では、グリッパ内部に侵入した粉塵の掃除など、こまめなメンテナンスが必要なケースが多くありますがこの事例ではIP が高く粉塵の侵入を防ぐ構造のグリッパを採用したことにより、メンテナンス時間を大幅に短縮できました。 また小型で高把持力なグリッパにより工作機械内という限られたスペースでも問題なく稼働できました。
お悩みにこたえるNBKの空気圧グリッパ
高IP・高剛性だから長寿命
寿命を縮める原因となる埃の侵入を防ぐ構造により、長寿命を実現。
メンテナンス不要で長期間(最大3 , 0 0 0万サイクル*)使用できます。
グリッパ交換のための本体新規購入費用だけでなく、交換やメンテナンスによるライン停止回数を削減し、生産性向上に貢献します。
高IP
防塵・防水カバー+エアパージ時はIP67に適合します(標準時はIP64)。
クーラントがかかる加工機内、洗浄工程、粉塵環境などの過酷な環境でも使用可能です。
高剛性
NBKのグリッパは剛性が高いため、長爪の装着やオーバーハングが可能。
高温ワークの把持も問題ありません。
小型・軽量・ なのに高把持力
NBKの空気圧グリッパは、小型・軽量なのに高把持力。
把持力をそのままにグリッパを小型化・軽量化できるため、稼動時の動力負荷を低減します。
その結果、ワークの高速搬送が可能となりサイクルタイムの短縮に繋がります。
また、ロボットのサイズダウンや装置の省スペース化にも貢献します。
課題・事例
コストダウン・省エネ・長寿命
小型・省スペース・軽量化
高強度・高剛性
工作機械
課題解決事例集
グリッパ・ロボットスタンド