公開日:2020年05月10日

2つの伝達部品を一体化したい【小型・軽量化】

このエントリーをはてなブックマークに追加

軽量で溶接可能なヴァンキンプーリーを使用しましょう

ヴァンキンプーリーとは、回転成形法により、鋼板(SPCC)をヘラ絞りで成形した軽・中荷重伝動用プーリーです。プーリー本体が鋼板製なので別の駆動部品(スプロケットなど)を溶接することができます。軽量のため、ベース・ピローブロックなどを含め、機械全体を軽量・コンパクト化できます。


29-01

29-02

ドアの開閉機構などメインの動力はVベルト駆動、ドアの開閉操作はチェーン駆動など、異なる伝動方式を一体化。

推奨商品

ヴァンキン®プーリー


お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 小型・省スペース・軽量化 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 課題解決事例集 プーリー・シーブ 鋳物
このエントリーをはてなブックマークに追加