公開日:2014年03月31日
キャプティブスクリューについて
キャプティブスクリューについて
ねじの脱落・紛失・締め忘れの防止に。
- パネルに固定するねじ。ねじの脱落・紛失を防止します。
- スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態では頭部が飛び出ているため、ねじの締め忘れを防止できます。
- 電子機器・通信機器のケース・カバーの取りつけ・取りはずしに最適です。
47 不正アクセス防止シリーズ
- 不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリューです。
- ねじの締めつけは手で行うことができますが、ゆるめることはできません。工具でのみ、ねじをゆるめることができます。
- アクセスの制限に関する規格(UL1950・IEC950・EN60950)に適合しています。
- 絞めつけ完了後、ねじをゆるめる方向にノブを回しても、ラチェット機構によりノブは空回りします。
- M4・M5を標準化しています。
47 スタイルドノブシリーズ
- 美しいデザインのノブつきキャプティブスクリューです。
- ノブつきのため、手で簡単にねじを締めつけたり、ゆるめたりすることができます。
- M3・M4・M5・M6を標準化しています。
2種類の取りつけ方法があります。
プレスインスタイル(Press-in Style)
簡単な1工程で取りつけができます。一般に板金で多く使用されます。
フレアインスタイル(Flare-in Style)
小さな力で取りつけができます。パネルの周縁部や薄いパネルへの取りつけに適しています。
商品紹介
生産性・作業性向上
安全対策・予防措置
特殊ねじ
機械要素部品