公開日:2014年03月31日
脱落防止ねじシリーズ
CEマーキング*の対応に、NBKの脱落防止ねじシリーズをご利用ください。
EC指令のうち「機械指令(2006/42/EC)」の「EU機械指令付属書1」では、
機器・装置の保護カバーや点検カバーを固定するねじ類は、カバーを取りはずしたとき、カバーから脱落しないことが要求されています。
「EU機械指令付属書1」抜粋
- 1.4.2 ガードに関する特別要求事項
- 1.4.2.1 固定式ガード
- 固定式ガードは工具を使用してのみ開けたり取外したりできる固定具によって固定されなければならない。
- その固定具は、ガードを取外す場合にガードまたは機械類に停留されなければならない。
- 可能な場合、ガードはその固定具なしで所定位置に停留できないものでなければならない。
- 1.1.1 定義
- (f)「ガード(guard)」とは、物理的バリヤのような特に保護を措置するための使用する機械の一部をいう。
*CEマーキング(CEマーク)は、製造メーカーが機械・装置などの商品がEC指令に適合していることを証明するマークです。EC加盟国に輸出または流通する商品は、EC指令に適合している必要があります。このため、EU加盟国で商品を流通するには、EC指令の適合していることを証明するCEマーキングが必要になります。
商品紹介
生産性・作業性向上
安全対策・予防措置
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
特殊ねじ