機械要素部品 |新商品
ストッパスクリューを発売しました。
2026年10月27日
T字ノブを発売しました。
ボールノブを発売しました。
アルミ取っ手を発売しました。
プラスティックボールのバリエーションを追加しました。
コニカルグリップに新サイズを追加しました。
セルフロックプラスティックボールに新サイズを追加しました。
アルミボールに新サイズを追加しました。
ステンレスボールに新サイズを追加しました。
ステンレスウィングノブに新サイズを追加しました。
ステンレスバーノブに新サイズを追加しました。
アルミ取っ手に新サイズを追加しました。
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
座金の効果とは?【第4話】みなさん座金の役割はご存じでしょうか。座面を傷つけないため?ゆるみを防止するため?もしかすると昔からの慣習で使用されている方もいるのではないでしょうか?今日は、そんな方のために、座金の役割についてネジゴンがわかりやすく解説します。2024年11月20日 time >
みなさん座金の役割はご存じでしょうか。座面を傷つけないため?ゆるみを防止するため?もしかすると昔からの慣習で使用されている方もいるのではないでしょうか?今日は、そんな方のために、座金の役割についてネジゴンがわかりやすく解説します。
2024年11月20日 time >
硬さ換算表 (SAE J 417)1983年改訂SAE J 417「硬さ換算表 (Conversion Table of Hardness)」について説明するページです。2024年11月20日 time >
SAE J 417「硬さ換算表 (Conversion Table of Hardness)」について説明するページです。
キー及びキー溝 JIS B 1301:1996より抜粋JIS B 1301「キー及びキー溝(Keys and their corresponding Keyways)」について説明するページです。2024年11月20日 time >
JIS B 1301「キー及びキー溝(Keys and their corresponding Keyways)」について説明するページです。
普通公差 JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991より抜粋JIS B 0405/JIS B 0419「普通公差(General Tolerances)」について説明するページです。2024年11月20日 time >
JIS B 0405/JIS B 0419「普通公差(General Tolerances)」について説明するページです。
平座金 JIS B 1256:2008より抜粋JIS B 1256「平座金(Plain Washers)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
JIS B 1256「平座金(Plain Washers)」について説明するページです。
2024年11月12日 time >
管用テーパねじ JIS B 0203:1999より抜粋JIS B 0203「管用テーパねじ(Tapear Pipe Threads)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
JIS B 0203「管用テーパねじ(Tapear Pipe Threads)」について説明するページです。
六角ナット (ISO 4032~4036及びISO8673~8675によらない六角ナット)JIS B 1181:2014より抜粋JIS B 1181「六角ナット (ISO 4032~4036及びISO8673~8675によらない六角ナット)(Hexagon Nuts)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
JIS B 1181「六角ナット (ISO 4032~4036及びISO8673~8675によらない六角ナット)(Hexagon Nuts)」について説明するページです。
六角穴付きボルト加工穴寸法(参考値)「六角穴付きボルト加工穴寸法(参考値)(Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screws)」について説明するページです。2024年11月12日 time >
「六角穴付きボルト加工穴寸法(参考値)(Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screws)」について説明するページです。
耐薬品ねじの耐薬品性セラミック,チタン,樹脂ニッケル,インコネルなどの「耐薬品ねじの耐薬品性(Chemical Resistance of Chemical-proof Screws)」について説明するページです。2024年10月07日 time >
セラミック,チタン,樹脂ニッケル,インコネルなどの「耐薬品ねじの耐薬品性(Chemical Resistance of Chemical-proof Screws)」について説明するページです。
2024年10月07日 time >
特殊材質ねじの特性セラミック,ニッケル,アルミ,モリブデン,インコネル,ハステロイ,りん青銅などの「特殊材質ねじの特性(Property of Special Material Screws)」について説明するページです。2024年10月07日 time >
セラミック,ニッケル,アルミ,モリブデン,インコネル,ハステロイ,りん青銅などの「特殊材質ねじの特性(Property of Special Material Screws)」について説明するページです。
チタンの特性純チタン, 64チタン, βチタンなどの「チタンの特性(Titanium Property)」について説明するページです。2024年07月02日 time >
純チタン, 64チタン, βチタンなどの「チタンの特性(Titanium Property)」について説明するページです。
2024年07月02日 time >
RoHS指令対応RoHS指令(RoHS2)についての説明や、当社の環境に対する取り組みについてご紹介します。2024年03月22日 time >
RoHS指令(RoHS2)についての説明や、当社の環境に対する取り組みについてご紹介します。
2024年03月22日 time >
鋳造品の抜けこう配 JIS B 0403:1995より抜粋JIS B 0403「鋳造品の抜けこう配」について説明するページです。 2023年08月07日 time >
JIS B 0403「鋳造品の抜けこう配」について説明するページです。
2023年08月07日 time >
ばね座金 JIS B 1251:2018より抜粋JIS B 1251「ばね座金(Spring Lock Washers)」について説明するページです。2023年08月07日 time >
JIS B 1251「ばね座金(Spring Lock Washers)」について説明するページです。
特殊表面処理ねじの特性フッ素 コーティング,二硫化モリブデンコーティングなどの「特殊表面処理ねじの特性(Property of Screws with Special Surface Treatment)」について説明するページです。 2023年08月07日 time >
フッ素 コーティング,二硫化モリブデンコーティングなどの「特殊表面処理ねじの特性(Property of Screws with Special Surface Treatment)」について説明するページです。
六角穴付き極低頭ボルト加工穴寸法(参考値)「六角穴付き極低頭ボルト加工穴寸法(参考値)(Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screwswith Special Low Profile)」について説明するページです。2023年08月07日 time >
「六角穴付き極低頭ボルト加工穴寸法(参考値)(Dimensions of Holes for Hexagon Socket Cap Screwswith Special Low Profile)」について説明するページです。
新規保存